Montage der SNE in einem Schaltschrank - Metasys - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Beachten Sie bei der Montage der SNE in einem Schaltschrank die folgenden Anforderungen:

  • Beachten Sie bei der Montage im Schaltschrank die Anweisungen des Herstellers.
  • Beachten Sie bei der Montage der Automationsstation in einem Schaltschrank die Richtlinien in den Abschnitten Überlegungen zum Montagestandort und Montage dieser Dokumentation.