In der folgenden Tabelle sind die LEDs der SNE beschrieben. Die Normalzustände sind fett dargestellt. Flackern weist eine hohe Blinkfrequenz auf (schneller als 1 Sekunde). Blinken ist dagegen deutlich langsamer (1 Sekunde oder länger).
|
Bezeichnung der LED |
Farbe |
Zustand |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
HEARTBEAT |
Mehrfarbig: blau oder violett |
Blinkt blau oder violett |
Blinkt 1-mal pro Sekunde = Normaler Betriebszustand (alle überwachten Prozesse wurden gestartet und das Gerät ist vollständig betriebsbereit) |
|
Durchgehend, blau |
Leuchtet durchgehend, kein Blinken = Die SNE wird zwar mit Spannung versorgt, ist jedoch nicht betriebsbereit |
||
|
Mittleres Flackern, violett und blau |
Blinkt 2-mal pro Sekunde = SNE wird gestartet |
||
|
Schnelles Flackern, violett und blau |
Blinkt 5-mal pro Sekunde = SNE wird heruntergefahren | ||
|
Aus |
Keine Spannungsversorgung |
||
|
FEHLER |
Rot |
Aus |
Keine Störungen; normaler Betrieb |
|
Ein |
Leuchtet durchgehend = Diagnose läuft oder es wurden Fehlerzustände erkannt (z. B. übermäßig hohe Speicher- oder Flash-Nutzung oder hohe CPU-Temperatur). |
||
|
ETH ACTIVITY |
Grün |
Flackert |
Blinkt 1-mal pro Sekunde = Daten werden über die Ethernet-Verbindung übertragen. Der Ethernet-Datenverkehr ist normal (dies trifft u. U. nicht für die Automationsstation zu). |
|
Aus |
Keine Datenübertragung |
||
|
ETH LINK SPEED |
Blau und gelb |
Ein |
Leuchtet durchgehend blau = Netzwerk ist mit 1000 Mbit/s angeschlossen Leuchtet durchgehend gelb = Netzwerk ist mit 100 Mbit/s angeschlossen |
|
Aus |
Keine Netzwerkverbindung oder, wenn die LED ETH ACTIVITY flackert, Netzwerkverbindung mit 10 Mbit/s. |
||
|
SITE DIRECTOR |
Grün |
Ein |
Leuchte durchgehend = Automationsstation ist Liegenschaftsleiter |
|
Aus |
Automationsstation ist ein untergeordnetes Gerät |
||
|
BACNET/IP |
Grün |
Blinkt |
Blinkt 1-mal pro Sekunde = Die SNE übermittelt BACnet-Meldungen über BACnet/IP an andere Geräte, einschließlich andere Automationsstationen. |
|
Aus |
Keine Kommunikation mit anderen BACnet/IP-Geräten |
||
|
USB-1 |
Grün oder rot |
Ein |
Leuchtet durchgehend rot = Ein nicht unterstütztes Gerät ist an USB-1 angeschlossen. Anmerkung: Mit der SNE funktionieren nur zugelassene USB-Adapter, die geprüft und qualifiziert wurden. Nicht qualifizierte Adapter funktionieren mit der SNE nicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296).
|
|
Blinkt grün |
Blinkt 1-mal pro Sekunde = Ein unterstütztes Gerät ist über die USB-1-Schnittstelle an die SNE angeschlossen. |
||
|
Aus |
Kein Gerät ist angeschlossen oder die USB-Schnittstelle ist deaktiviert. |
||
|
USB-2 |
Grün oder rot |
Ein |
Leuchtet durchgehend rot = Ein nicht unterstütztes Gerät ist an USB-2 angeschlossen. Anmerkung: Mit der SNE funktionieren nur zugelassene USB-Adapter, die geprüft und qualifiziert wurden. Nicht qualifizierte Adapter funktionieren mit der SNE nicht. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296).
|
|
Blinkt grün |
Blinkt 1-mal pro Sekunde = Ein unterstütztes Gerät ist über die USB-2-Schnittstelle an die SNE angeschlossen. |
||
|
Aus |
Kein Gerät ist angeschlossen oder die USB-Schnittstelle ist deaktiviert. |
||
|
FC BUS-1 |
Grün |
Blinkt |
Blinkt 1-mal pro Sekunde = Datenübertragung mit normaler Kommunikation über FC BUS-1 |
|
Ein |
Es sind Automationsstationen an FC BUS-1 definiert, von denen kommuniziert aber keine. Nur die SNE überträgt Daten. |
||
|
Aus |
Keine Datenübertragung |
||
|
FC BUS-2 |
Blau |
Blinkt |
Blinkt 1-mal pro Sekunde = Datenübertragung mit normaler Kommunikation über FC BUS-2 |
|
Ein |
Es sind Automationsstationen an FC BUS-2 definiert, von denen kommuniziert aber keine. Nur die SNE überträgt Daten. |
||
|
Aus |
Keine Datenübertragung |
||
|
FC EOL-1 |
Gelb |
Ein, wenn verbunden |
Leuchtet durchgehend = Leitungsabschluss ist für FC BUS-1 aktiviert |
|
Aus, wenn nicht verbunden |
Leuchtet nicht = Leitungsabschluss ist für FC BUS-1 deaktiviert |
||
|
FC EOL-2 |
Gelb |
Ein, wenn verbunden |
Leuchtet durchgehend = Leitungsabschluss ist für FC BUS-2 aktiviert |
|
Aus, wenn nicht verbunden |
Leuchtet nicht = Leitungsabschluss ist für FC BUS-2 deaktiviert |