Anschließen der Automationsstation an die Spannungsversorgung - Metasys - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - SNC Network Controller - 11.0

SNE-Installationsanleitung

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
11.0
Revision date
2021-05-19
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01647

Schließen Sie die Automationsstation an die Spannungsversorgung an. Nach dem Anschluss an die Spannungsversorgung dauert es ungefähr drei Minuten, bis das Gerät gestartet und betriebsbereit ist. Siehe LED-Testsequenz beim Startvorgang.

Die Automationsstation ist gestartet und betriebsbereit, wenn die LED HEARTBEAT violett zu blinken beginnt und die LED FAULT erlischt. Die verschiedenen LEDs sind in Abbildung 1 dargestellt.