Überblick über den Open Application Server (OAS) - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Der OAS (Open Application Server) ist ein Produkt des Metasys® Systems, das die Funktionalität eines Metasys Servers und einer Automationsstation in einer einzelnen Software verbindet, mit optionalen Add-on-Funktionen. Mithilfe von BACnet/IP- und Remote-Feldbus-Integrationen unterstützt der OAS als Liegenschaftsleiter bis zu 2 übergeordnete Geräte, 200 Feldgeräte und 20.000 Objekte. Der OAS bietet Datenbank-Softwareoptionen zur Archivierung lizenzierter historischer Daten mithilfe der Datenbank der Microsoft® SQL Server-Software und sorgt für eine sichere Kommunikation mit einer Reihe von Automationsstation, einschließlich Automationsstation der Serien NAE, NCE, SNE und SNC.

Der OAS ist ab Metasys Version 10.1 verfügbar. Er kann entweder als reine Softwarelösung erworben werden, die auf einem virtuellen Computer installiert werden kann oder als kombinierte Turnkey-Lösung mit Hardware und Software. Der OAS unterstützt sowohl die Neue Metasys Bedienoberfläche als auch das Liegenschaftsportal.