SCT (Tool für die Systemkonfiguration) - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Mit dem SCT können Sie die Metasys Datenbasen offline definieren und ändern, wobei Sie von Assistenten unterstützt werden, die Sie durch den gesamten Prozess führen. Das SCT verwendet wie alle anderen Systemkomponenten auch die Neue Metasys Bedienoberfläche, sodass Sie sich in Ihrer Arbeitsweise nicht umstellen müssen.

Mit dem SCT können Sie alle Konfigurationsfunktionen ausführen, die zum Einrichten eines Automatisierungssystems erforderlich sind, einschließlich:

  • Definieren aller OAS und Automationsstationen

  • Definieren der Feldregler

  • Konfigurieren der Felddatenpunkte und Betriebsparameter

  • Einrichten der Struktur des Navigationsbaums einschließlich der Benutzer-Navigationsbäume

  • Konfigurieren von Systemfunktionen, z. B. Benutzergrafiken, programmierte Logikssequenzen für Regelungen, Alarme, Trends und Ausgabeziele für Ereignismeldungen

  • Konfigurieren von Bereichen und Equipment und Zuordnen von Grafiken für die Neue Metasys Bedienoberfläche und für das Offline-Tool der Neuen Metasys Bedienoberfläche

  • Konfigurieren der Funktion Höchstlastbegrenzung/Rollierende Lasten (HLB/RL) zum Überwachen von Energiezählern für Strom, Gas, Dampf oder Wasser und zum automatischen Abwerfen von Verbraucherlasten nach benutzerdefinierten Vorgaben. Höchstlastbegrenzungg hilft bei der Verwaltung der Gebühren von Energieversorgern. Rollierende Lasten regelt die Betriebsstufen der Geräte, um den Gesamtenergieverbrauch zu reduzieren.

  • Erstellen einer Logik für das Gleitende Schalten

  • Simulieren der Regellogik

  • Konfigurieren von Bereichen und Equipment, einschließlich der Verwendung des Prozesses Rapid Archive Creation
  • Herunterladen, Hochladen und Archivieren der Konfigurationsdatenbasis von Automationsstationen

Das Offline-Tool für die Neue Metasys Bedienoberfläche wird mit SCT installiert. Das Offline-Tool für die Neue Metasys Bedienoberfläche nutzt SCT-Archive anstelle der Live-Liegenschaft. Außerdem lassen sich in ihr Konfigurationen für Bereiche und Raum Equipment anzeigen, sowie Grafiken erstellen, verwalten und zu Equipment und Bereichen zuordnen. Weitere Details zu SCT finden Sie hier: Software Configuration Tool Help (LIT-12011964).