Optimiertes Befehlen - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Die Neue Metasys Bedienoberfläche umfasst die folgenden Funktionen, mit denen das Befehlen oder Ändern von Werten verbessert wird. Dadurch kann der Benutzer den Normalbetrieb schnell und effizient wiederherstellen und ungeplante Nachbesserungen vermeiden.

  • Zeitliche Befehle ermöglichen den Benutzern, auf einfache Weise Zeitgrenzen für die manuellen Befehle festzulegen, z. B. die Ausgabe einer Vorgabebefehls oder einen Datenpunkt außer Betrieb zu nehmen, um sicherzustellen, dass das System zur automatischen Regelung zurückkehrt. Dies kann dazu beitragen, die Energiekosten zu senken und Komfortbeschwerden zu reduzieren, die dadurch verursacht werden, dass das System zu lange manuell geregelt wird.
  • Mit der Funktion Anmerkungen zu Befehlen können Benutzer beim Ausgeben eines Befehls eine Notiz hinzufügen, z. B. wenn sie einen Wert vorgeben oder einen Datenpunkt außer Betrieb nehmen. Die Notiz wird im Widget Equipmentaktivität angezeigt, um den Benutzern zu helfen, das Systemverhalten auf manuelle Befehle zurückzuführen und nachzuvollziehen, warum sie ausgegeben wurden.
  • In einem aktualisierten Befehlsdialog mit integrierter Prioritätsanordnung werden die aktuellen Befehlsprioritäten angegeben. Auf diese Weise können Benutzer Probleme schneller beheben, da sie einfacher ermitteln können, welche Befehlspriorität derzeit für ein Punktobjekt aktiv ist.
  • Benutzer können auch über eine Verknüpfung direkt vom Befehlsdialog zum Gebäudenetzwerk navigieren, ohne die Netzwerkstruktur manuell durchsuchen zu müssen, nachdem die Ursache eines Alarms oder eines anderen Problems ermittelt wurde.