Intuitive Navigation - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Die Neue Bedienoberfläche von Metasys bietet die folgenden Methoden, mit denen Benutzer Informationen zu ihrem System schnell und einfach finden können:

  • Bereichsstruktur enthält eine Reihe von Links zu jedem Bereichs-Dashboard. Diese Links sind intuitiv nach der physikalischen Hierarchie der Liegenschaft organisiert.
  • Für den Zugriff auf Objekte ist die Netzwerkstruktur eine Alternative zum Navigationsbaum Bereichsstruktur.
  • Das Setzen von Lesezeichen bietet Benutzern die Möglichkeit, schnell auf wichtige oder häufig besuchte Dashboards zuzugreifen, indem einfach ein Standort im Browser mit einem Lesezeichen versehen wird.
  • Die Suchleiste ermöglicht dem Benutzer den schnellen Zugriff auf bestimmte Dashboards durch Eingabe der ersten Buchstaben des Bereichs oder des Equipments.