Sie verwenden Launcher, um eine Verbindung mit der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals von OAS herzustellen. Verwenden Sie dabei einen Desktop-Computer, einen Laptop oder eine andere Art von Computer, der mit einem Intranet eines Unternehmens, einem speziellen BAS, dem Internet oder einer Telefonleitung aus einer Remote-Liegenschaft verbunden ist. Mehrere Benutzer können gleichzeitig mit dem Server kommunizieren, und der Zugriff basiert jeweils auf der Berechtigungsebene, die den einzelnen Benutzern zugewiesen ist.
Der Launcher ist eine Softwareanwendung, die Sie herunterladen, wenn Sie zu einem beliebigen Metasys Server ab Version 9.0 oder zu einer Automationsstation im Gebäudenetzwerk navigieren. Nachdem Sie die Launcher-Software installiert haben, verwenden Sie sie, um die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals zu starten. Außerdem können Sie den Launcher so konfigurieren, dass er zu einer beliebigen Website, wie der von Metasys, navigieren kann. Weitere Informationen siehe Launcher Tool Help (LIT-12011742).