Verwalten von Alarm- und Ereignismeldungen - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Um sicherzustellen, dass Sie sofort über wichtige Alarme und Ereignisse benachrichtigt werden, zeigt die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals ein Pop-up-Fenster mit der neuesten Alarmnachricht der jeweils höchsten vom System erfassten Priorität an. In diesem Fenster werden alle wichtigen Daten zur Alarmmeldung angezeigt.

Für einen systemweiten Überblick über Alarme und Ereignisse bietet die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals die Ereignisanzeige Viewer für Ereignisse, in der alle Systemereignisse in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden.

Im Viewer für Ereignisse können Sie die neuesten Bedingungen im Gebäude ermitteln, mögliche Beziehungen zwischen Ereignissen herstellen und die Quelle der Fehlerbedingungen ermitteln. Im Viewer für Ereignisse können Sie außerdem alle angezeigten Ereignismeldungen bestätigen und mit Anmerkungen versehen.

Alle von den Automationsstationen erkannten Ereignisnachrichten werden an den OAS zur Archivierung in der ODBC-kompatiblen Datenbank weitergeleitet. Sie können den Server so konfigurieren, dass Meldungen über Ereignisse und Benutzeraktionen an Drucker, E-Mail-Ziele oder andere Server weitergeleitet werden.

Zur Anzeige von Benutzeraktionen stellt die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals einen Viewer für Meldungen bereit. Der Viewer für Meldungen verfügt über eine Sortierfunktion, sodass nur die für Sie besonders interessanten Meldungen angezeigt werden.