Graphics+ - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Mit dem Grafikprogramm Graphics+ können Sie intuitiv mit Ihren Anlagen interagieren, indem Informationen, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, dynamisch hervorgehoben und mehrere Ebenen aussagekräftiger Anlagendaten in einer übersichtlichen, fokussierten visuellen Anzeige bereitgestellt werden. Die Daten werden durch Werte, Farbe und dynamische Bewegungen dargestellt, um die aktuelle Aktivität in der Anlage darzustellen und mögliche Probleme schnell und einfach aufzuzeigen. Die Navigation von einer übergeordneten Ansicht der Anlage/Liegenschaft zu weiteren immer detaillierteren Ansichten ist nur einen Klick entfernt. Das Absetzen von Befehlen an das Equipment, um deren Status zu ändern, oder das Anpassen von Sollwerten wird zudem für autorisierte Benutzer vereinfacht.

Die Grafiken sind mit der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals und dem Systemkonfigurationstool SCT auf Client-Computern integriert, die mit der Microsoft Silverlight® -Plug-In-Technologie ausgestattet sind. Grafiken des Typs Graphics+ können auch über die Neue Metasys Bedienoberfläche und das Offline-Tool für die Neue Metasys Bedienoberfläche auf Client-Geräten angezeigt werden. Die Erstellungskomponente der Funktion Graphics+ ist das Grafikprogramm GGT (Graphics Generation Tool). Diese Softwareanwendung kann sowohl auf einem Computer mit dem Metasys System als auch auf einem eigenständigen Computer installiert werden. Das Grafikprogramm GGT (Graphics Generation Tool):

  • ermöglicht die Erstellung von Systemgrafiken mit einer beliebigen Kombination aus Symbolen für HLK, Beleuchtung, Sicherheit und Netzwerk

  • ermöglicht das Erstellen von Grafiken für einen Etagenplan, die Informationen zu Gebäuden, Etagen und Räumen innerhalb einer Etage enthalten

  • ermöglicht den Import von AutoCAD®-Zeichnungen, die in einen Etagenplan umgewandelt werden

  • wird in die Metasys Archivdatenbasis für Liegenschaften und in das Online-Liegenschaftsportal integriert, um das überwachte und geregelte Equipment in dynamischen Formen anzubinden, die dann deren Status anzeigen

  • bietet über 30 Vorlagen, die als Ausgangspunkt für die Erstellung neuer Grafiken dienen

  • bietet thermodynamische Etagenpläne, die Momentaufnahmen aller Zonentemperaturen anzeigen und Farben verwenden, damit Temperaturabweichungen schnell erkannt werden können

Weitere Einzelheiten finden Sie in Graphics+ Product Bulletin (LIT-12011698) .