Die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals stellt eine Netzwerkstruktur zur Verfügung, mit dem Sie rasch durch die Hierarchie des gesamten Systems navigieren können. Der Navigationsbaum unterstützt farbcodierte Symbole, mit denen Sie Alarme oder andere Ausnahmebedingungen erkennen können, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.
Der Haupt-Navigationsbaum spiegelt die physikalische Struktur des Netzwerks wider. Um die Navigation im Netzwerk weiter zu erleichtern, können Sie zusätzliche Benutzer-Navigationsbäume, sogenannte Benutzeransichten, mit unterschiedlichen Systemperspektiven anlegen.
So können Sie beispielsweise alle Raumtemperaturwerte im Gebäude zu Gruppen zusammenfassen und in einer Reihe von grafischen Etagendiagrammen über die Bereichs- oder Zonennamen darstellen. Diese verschiedenen Navigationsbäume ermöglichen es den Benutzern, die Betriebsbedingungen entsprechend ihrer jeweiligen Verantwortung anzuzeigen und zu hinterfragen, z. B. Gebäudesicherheit, Belegungsmanagement, technische Dienste, Energiemanagement und anderes.