Benutzererlebnis - Metasys - LIT-12013309 - Server - OAS Server - 10.1

Produktdatenblatt – OAS (Open Application Server)

Product
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013309
Version
10.1
Revision date
2020-11-12
Product status
Active

Die Bedienoberfläche des Metasys Systems ist ein Portal für eine Liegenschaft, die an die Bedürfnisse aller potenziellen Systembenutzer angepasst werden kann. Die Bedienoberfläche kann erweitert und skaliert werden, um den Anforderungen eines einzelnen Gebäudes oder eines Campus mit mehreren Gebäuden gerecht zu werden. Das Benutzererlebnis umfasst die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals und die für Mobilgeräte optimierte Neue Metasys Bedienoberfläche.