Fazit - Metasys - LIT-12013296 - M4-SNC-25150-0 - M4-SNE-10501-0 - M4-SNE-10500-0 - M4-SNC-25151-0 - M4-SNE-10502-0 - M4-SNE-11002-0 - M4-SNC-16120-04 - M4-SNC-16121-04 - M4-SNC-25150-04 - M4-SNC-25151-04 - M4-SNE-11000-0 - M4-SNE-11001-0 - M4-SNC-16120-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNC-16121-0 - M4-SNE-22002-0 - M4-SNE-22001-0 - M4-SNE-22000-0 - M4-SNE110L1-0 - Automationsstation - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - NAE85 Network Automation Engine - 13.0

NAE85/M4-SNE/M4-SNC – Produktdokumentation

Product
Network Engines > Network Automation Engines > NAE85 Network Automation Engine
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-12013296
Version
13.0
Revision date
2024-01-10
Product status
Active

Mit der SNE und bekräftigt Johnson Controls seine Position als führender Anbieter im Bereich der Gebäudeautomation. Die Integration von IT- und Internetstandards in die Plattform SNE und SNC sowie der Einsatz offener Protokolle für Feldbusse vereinen die Vorteile der globalen Kommunikations- und Regelungsbranche in einem System. Der webbrowserbasierte Zugriff von jedem Standort aus ist der Schlüssel für eine effektive Nutzung eines Gebäudeautomationsnetzwerks.

Das Metasys System ist nach wie vor das verbindende Netzwerk in Gebäuden und wurde jetzt erweitert, sodass es auch die Lücke zwischen herkömmlichen Regelungssystemen und den Kommunikationsnetzwerken von Unternehmen schließt.