Metasys Server - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Der Metasys Server kann als optionale Komponente zum Metasys System hinzugefügt werden. Der Server übernimmt die Erfassung und Darstellung großer Mengen von Trenddaten, Ereignismeldungen, Benutzeraktionen und Systemkonfigurationsdaten und bietet einen oder mehrere der folgenden Vorteile:

  • Vereinheitlichung von Liegenschaften
  • Langfristige Speicherung großer Mengen an historischen Daten
  • Erweiterte Berichte
  • Metasys Bedienoberfläche, eine intuitive Bedienoberfläche
  • Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals, in der ein erweiterter Systemnavigationsbaum die Anzeige einer hierarchischen Netzwerkansicht des gesamten Systems mit allen angeschlossenen Geräten ermöglicht

Ab Version 12.0 unterstützen ADS, ADX und OAS BACnet/SC und können als primärer Hub oder Failover-Hub in der BACnet/SC-Netzwerktopologie fungieren. Für die Nutzung von BACnet/SC müssen Sie die Add-on-Lizenz M4-BACNETSC-0 erwerben. Weitere Informationen zu BACnet/SC finden Sie im BACnet/SC Workflow Technical Bulletin (LIT-12013959 ) .

Einen Vergleich der Metasys Server finden Sie unter Serververgleich.