Vereinheitlichung von Liegenschaften - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Metasys Automationsstationen können zur Skalierung großer Projekte miteinander vernetzt werden. Wenn die Anzahl an Automationsstationen die Anzahl übersteigt, die von einer einzelnen Automationsstation als Liegenschaftsleiter auf effiziente Weise verwaltet werden kann, können Sie zur Vereinheitlichung des Systems einen Metasys Server als Liegenschaftsleiter hinzufügen.

Der Metasys Server wird über das Ethernet-IP-Netzwerk mit den Automationsstationen verbunden und koordiniert den Zugriff auf das System für alle Benutzer. Ein VPN über ein WAN kann zur Kommunikation mit Geräten in anderen Gebäuden oder in entfernten Liegenschaften eingesetzt werden. Alternativ ist der Zugriff auf entfernte Liegenschaften über das Internet und einen ISP oder über eine Standleitung oder eine Wählverbindung mittels RAS (Remote Access Service) oder PPP (Point-to-Point Protocol) möglich.