Speicherung und Verwaltung historischer Daten - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Ein Metasys Server kann zum Metasys System hinzugefügt werden, wenn die Anforderungen an die langfristige Speicherung historischer Daten die Kapazität einer Automationsstation übersteigen. Der Metasys Server ist über das Ethernet-IP-Netzwerk mit den Automationsstationen verbunden und ermöglicht die manuelle, geplante und automatische Archivierung historischer Daten, einschließlich Trenddaten, Ereignismeldungen, Benutzeraktionen und Systemkonfigurationsdaten. Die Archivierungsoptionen bei den einzelnen Metasys Servertypen finden Sie in Serververgleich.

Metasys Benutzer können in der Neuen Metasys Bedienoberfläche Daten aus bis zu fünf Jahren anzeigen. Mit dieser Funktion können Benutzer dank Berichten zum Energieverbrauch über mehrere Jahre leichter Möglichkeiten finden, die Systemleistung zu verbessern und Energieeinsparungen zu erzielen.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert die Lizenz Metasys Historische Daten Add-on für einen OAS, die separat zu erwerben ist.