Softwarelizenzierung und Software-Updates - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Ab Version 10.0 stehen eine aktualisierte Lizenzierungstechnologie und Softwarebereitstellung zur Verfügung. Zu den Aktualisierungen gehören Software-Downloads, eine umfassende Lizenzierungs- und Berechtigungsverwaltung sowie Self-Service-Lizenzierung über das Internet rund um die Uhr. Diese Verbesserungen vereinfachen die Softwareverwaltung für Service-Techniker und Kunden und schützen die Gebäude und Netzwerke der Kunden vor Cyberbedrohungen, da sie die nicht autorisierte Nutzung von nicht lizenzierten Metasys Softwareprodukten unterbinden.

Ab Version 11.0 werden Administratoren direkt in der Metasys Bedienoberfläche benachrichtigt, wenn Lizenzen abgelaufen sind oder demnächst ablaufen. Administratoren werden in der Metasys Bedienoberfläche zudem benachrichtigt, wenn Software-Updates zur Verfügung stehen. In Benachrichtigungen über Software-Updates wird das neueste Software-Update für die Metasys Serverprodukte genannt, basierend auf dem Server auf dem die Metasys Bedienoberfläche installiert ist. Wenn z. B. die Metasys Bedienoberfläche zusammen mit einem Metasys OAS installiert ist, sehen Sie nur OAS-Update-Benachrichtigungen. Daten aus dem Software Manager werden dadurch direkt in der Metasys Bedienoberfläche angezeigt.
Anmerkung: Software-Update-Benachrichtigungen sind für MVE-Liegenschaften nicht verfügbar.