Metasys Export Utility - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active
Mit Metasys Export Utility können historische Trend-, Alarm- und Meldungsdaten von der Automationsstation oder dem ADS/ADX extrahiert werden. Diese Daten werden in verschiedenen Dateiformaten wie einem Microsoft Excel®-Arbeitsblatt (.xls) und einer Access®-Datenbank (.mdb) zur Verfügung gestellt. Sie können die ausgewählten Daten wahlweise sofort extrahieren oder ein Zeitprogramm anlegen, um die Daten zu einem gewünschten Zeitpunkt oder in einem gewünschten Intervall zu extrahieren.
Anmerkung: Metasys Export Utility wird vom OAS (Open Application Server) nicht unterstützt.