Metasys API (Application Programming Interface) - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active
In Version 10.1 wurde eine REST-konforme API (Metasys Monitoring and Commanding Application Programming Interface) eingeführt. Die API ermöglicht das Lesen, Schreiben und Befehlen von Metasys Objekten oder Eigenschaften und stellt somit eine wirtschaftliche und sichere Methode zur bidirektionalen Integration mit Anwendungen von Drittanbietern bereit. Ab Version 12.0 umfasst diese API dynamische Aktualisierungen mit COV-Abonnierungen (Change of Value). Durch die dynamischen Updates müssen Anwendungen, die die Monitoring and Commanding API nutzen, nicht mehr ständig Daten abfragen, was Kosten und Zeitaufwand reduziert.
Wichtig: Bestandskunden, die ihre Metasys Server-Software und das Add-on Monitoring and Commanding API durch einen Upgrade aktualisieren möchten, müssen sowohl die entsprechende Upgrade-Produktcode-Nummer -6 für das Upgrade der Server-Softwarelizenz als auch den Upgrade-Produktcode M4-APIMOCMD-6 für das Upgrade der Monitoring and Commanding API erwerben. Wenn Bestandskunden nicht beide Upgrade-Produktcode-Nummern erwerben, ist die API nicht mehr funktionsfähig. Kunden, die das API-Upgrade von Version 12.0 erworben haben, müssen nur ihre Server-Softwarelizenz durch einen Upgrade aktualisieren, um die API in Version 13.0 nutzen zu können.