Advanced Reporting System - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Das Metasys Advanced Reporting System ist eine optionale Funktion des ADX. Sie bietet über die Berichtsfunktionen des Liegenschaftsportals hinaus zusätzliche Berichtsfunktionen für historische und Konfigurationsdaten.

Mit dem Metasys Advanced Reporting System können autorisierte Benutzer Berichte ausführen, um die Konfiguration und die Leistung des Metasys Systems zu prüfen. Diese Berichte können problemlos in einem Webbrowser angezeigt werden.

Die folgenden Berichte stehen für die Datenpunkte in den Ansichten des Berichtsystems zur Verfügung:

  • Bericht zur Systemkonfiguration
  • Bericht zum Systemverhalten
  • Bericht Trend – Statistische Berechnungen und kinetische Durchschnittstemperatur (MKT, Mean Kinetic Temperature)
  • Bericht Trendprotokolldefinition – Übersichtsdaten

Sie können Berichte zur späteren Verwendung exportieren und in verschiedenen Formaten wie Microsoft Excel oder PDF speichern.

Informationen über die Berichtsfunktionen der Metasys Bedienoberfläche finden Sie unter Erweiterte Suche und Berichte.