Liegenschaftsportal (SMP, Site Management Portal) - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Das Liegenschaftsportal ist die ursprüngliche Web-Benutzeroberfläche, die mit Metasys eingeführt wurde und Benutzern den Zugriff zur Verfügung stellte. Das Liegenschaftsportal nähert sich jetzt dem Ende der Lebensdauer und wird jetzt bereits erfolgreich durch die HTML5-konforme Metasys Bedienoberfläche ersetzt.

Das Liegenschaftsportal erfordert keine spezielle Workstation-Software, sondern nur einen Webbrowser und ein bestimmtes Johnson Controls-spezifisches Java® Plug-in. Autorisierte Benutzer melden sich einfach an der Automationsstation oder dem Metasys Server über einen Webbrowser an, um auf das Liegenschaftsportal zuzugreifen. Diese eingebettete Bedienoberfläche eignet sich ideal für kleinere Netzwerke und entfernte Standorte, an denen keine dedizierte Computerplattform für eine Bedienoberfläche erforderlich ist, und auch für Liegenschaften, in denen eine Metasys Netzwerkansicht und erweiterte Betriebsfunktionen gewünscht werden.
Anmerkung: Der Metasys Server muss lizenziert sein, um die Anmeldung über das Liegenschaftsportal zu ermöglichen.
Anmerkung: Mit der Veröffentlichung von Metasys Version 12.0 beginnt offiziell die Endphase des Supports für das Liegenschaftsportal der Metasys Server-Software. Ab Version 12.0 ist das Liegenschaftsportal eine lizenzpflichtige Funktion und ist nur für bestimmte Metasys Liegenschaftsarten verfügbar und beschränkt, wie unten aufgeführt:
  • Die Metasys Bedienoberfläche unterstützt jetzt MVE.
  • Das Liegenschaftsportal ist für neue und bestehende Liegenschaften mit Metasys Validated Environment (MVE) verfügbar. Für MVE-Liegenschaften muss die Lizenz des Liegenschaftsportals nicht separat erworben werden, da die SMP-Bedienoberfläche in der MVE-Lizenz enthalten ist.
  • Für Metasys Installationen ohne MVE ist das Liegenschaftsportal nicht verfügbar.
  • Das Liegenschaftsportal ist für bestehende Metasys Liegenschaften verfügbar, die auf 13.0 aktualisiert werden. Die Lizenz des Liegenschaftsportals muss separat erworben werden.