Erweiterte Suche und Berichte - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Die Funktion Erweiterte Suche und Berichte gibt allen Metasys Benutzern die Möglichkeit, auf intuitive und einfache Weise Daten zusammenzustellen und zu analysieren. Sie können schnell nach Daten im Navigationsbaum des Gebäudenetzwerks suchen, innerhalb der Navigationsbäume oder in Bereichen oder Equipment. Mit einer Reihe von Filtern, einschließlich Platzhaltern, können Sie Ihre Suchergebnisse verfeinern. Sie können beispielsweise nach allen Datenpunkten für die Zonentemperatur in einem bestimmten Bereich suchen.

Mit den Ergebnissen der Erweiterten Suche können Sie:
  • Berichte erzeugen, die historische Aktivitäten, Alarme, Meldungen und Trenddaten aus einem definierten Zeitraum oder die aktuellen Werte ausgewählter Objekte zeigen. Damit stehen Metasys Administratoren Echtzeitberichte zur Verfügung, ohne dass sie sich anmelden müssen.
  • Berichtsdaten in eine CSV- oder PDF-Datei exportieren, ad hoc oder mit einem zeitlich geplanten Bericht.
  • Massenbefehle für ausgewählte Datenpunkte auslösen und mehrere Objekte oder mehrere Attribute eines Objekts gleichzeitig ändern.
  • Die E-Mail-Auslieferung von Berichten an bis zu 10 angegebene Empfänger planen. Berichtsvorlagen können gespeichert und später auf Abruf ausgeführt werden.
  • Eine Erweiterte Suche filtern, um nur bestimmte Kurznamen der Equipmentdefinitionen aufzunehmen.
  • Aus bestimmten Widgets direkt eine vordefinierte Erweiterte Suche starten. Die Filter werden basierend auf den im Widget enthaltenen Equipment-, Bereichs- und Objektinformationen festgelegt. Benutzer können die Erweiterte Suche in den folgenden Widgets starten:
    • Widget Equipmentübersicht
    • Widget Equipment für Versorgung des Bereichs
    • Widget Equipmentdaten
    • Widget Grafik
    • Widget Übersichtsansicht
Wichtig: Die Konfiguration von Bereichen und Equipment ist nicht erforderlich, damit Benutzer die Vorteile der Funktion Erweiterte Suche und Berichte nutzen können. Die Erweiterte Suche ist auf Computer- und Tablet-Plattformen verfügbar, auf Telefonplattformen jedoch nicht. Darüber hinaus sind die Funktionen für die Berichterstellung, Massenbefehle, Massenänderungen und der Erweiterten Suche auf Tablet- oder Smartphone-Plattformen nicht verfügbar.

Ab Version 12.0 können Sie die Funktion Erweiterte Suche und Berichte verwenden, um Basisberichte auszuführen. Die Berichte zu Netzwerkobjekten zeigen Ihnen eine Momentaufnahme der aktuellen Ausnahmesituationen und Übersichtsdaten der gesamten Liegenschaft oder der ausgewählten Automationsstationen der Liegenschaft und lokalisieren Datenpunkte, die eventuell besondere Aufmerksamkeit erfordern. Der Bericht zu Benutzerkonten zeigt eine Momentaufnahme der aktuellen Benutzerinformationen aus dem Sicherheitssystem des Liegenschaftsleiters.

Die folgenden Berichte stehen zur Verfügung:
  • Alarm: Listet alle Netzwerkobjekte in der Liegenschaft oder in den ausgewählten Geräten auf, die einen nicht normalen Alarmzustand aufweisen.
  • Offline: Listet alle Netzwerkobjekte in der Liegenschaft oder in den ausgewählten Geräten auf, deren Offline-Status Wahr ist.
  • Deaktiviert: Listet alle Netzwerkobjekte in der Liegenschaft oder in den ausgewählten Geräten auf, bei denen der Wert des Attributs Aktiviert auf Falsch gesetzt ist.
  • Benutzervorgabe: Listet alle Netzwerkobjekte auf, auf die derzeit mit einer Befehlspriorität von 8 geschrieben wird.
  • Vorgabe Automationsstation: Listet alle Netzwerkobjekte auf, bei denen der Wert des Attributs Vorgegeben auf Wahr gesetzt ist. Die Bedeutung von Vorgegeben ist abhängig von der Integration und dem Datenpunkttyp.
  • Störung: Listet alle Netzwerkobjekte auf, bei denen der Wert des Attributs Störung auf Wahr gesetzt ist.
  • Außer Betrieb: Listet alle Netzwerkobjekte auf, bei denen der Wert des Attributs Außer Betrieb auf Wahr gesetzt ist.
  • Benutzerkonto: Nur für Administratoren verfügbar. Zeigt alle lokalen Metasys Benutzerkonten und Active Directory-Konten mit verschiedenen Details an, einschließlich Informationen zur Identifizierung inaktiver Benutzerkonten. Gilt nur für den Liegenschaftsleiter.