Das Wireless-Feldbussystem ermöglicht die Wireless-Kommunikation über mehrere Ebenen eines Metasys Gebäudeautomationssystems hinweg, von Automationsstationen bis zu Anlagenreglern und Raumsensoren. Automationsstationen erfordern einen Wireless Network Coordinator als Schnittstelle zu den Wireless-Anlagenreglern. Für die Wireless-Kommunikation benötigen Anlagenregler lediglich einfache Add-on-Hardware, während neue Modelle des Einzelraumreglers TEC3100 bereits mit eingebetteten Funknetzwerkfunktionen ausgestattet sind.
Wireless- und festverdrahtete Geräte können an ein und dieselbe Metasys Automationsstation angebunden werden, sodass sich die Installation sehr flexibel auslegen lässt.
Das Wireless-Feldbussystem erleichtert als drahtlose Alternative zu festverdrahteten Systemen die anfängliche Platzierung der Komponenten und auch das spätere Versetzen an eine andere Stelle ist mit minimalen Auswirkungen auf die Gebäudenutzer möglich. Mit dem Wireless Feldbussystem lassen sich Metasys Systeme kostengünstig auf Anwendungen ausweiten, bei denen die Gebäudeästhetik (wie feste Wände und Decken, temporäre Wände oder dekorative Flächen) eine Festverdrahtung erschweren.
Weitere Informationen finden Sie im WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Technical Bulletin (LIT-12013553).