Skalierbar - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Es sind verschiedene Automationsstationsmodelle mit unterschiedlichen Feldgerätekapazitäten verfügbar, sodass Sie das Modell auswählen können, das der Größe, der Komplexität und dem Umfang des jeweiligen Projekts am besten gerecht wird.

Für Projekte, die die Kapazität einer einzelnen Automationsstation übersteigen, können Metasys Automationsstationen miteinander und für zusätzliche Funktionalität und zur Vereinheitlichung von Liegenschaften auch mit einem Metasys Server vernetzt werden. Außerdem kann eine Automationsstation, die mit einer kleinen Anzahl anderer Automationsstationen verbunden ist, als Metasys Liegenschaftsleiter fungieren, ohne dass ein Metasys Server benötigt wird.