SA-Bus - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Neben ihren Onboard-E/A-Schnittstellen verfügen die Anlagenregler der Familie CGM, CVM und FEC über einen SA-Bus, um zusätzliche Ein- und Ausgangsschnittstellen bereitzustellen und die Verbindung mit vernetzten Endgeräten zu ermöglichen. Zu den SA-Busgeräten gehören die folgenden:

  • Ein-/Ausgangserweiterungsmodule (XPM und IOM): Hinzufügen zusätzlicher Ein- und Ausgänge an einen Anlagenregler, um den Betrieb von großem oder komplexem Equipment (wie zentralen Anlagen oder großen Luftbehandlungsanlagen) zu erleichtern.
  • Netzwerksensoren: messen Temperatur, Feuchtigkeit, CO2und überträgen diese Informationen an den Anlagenregler. Verschiedene Montageoptionen sind verfügbar, wie Sensoren für die Montage an Wänden und in Kanälen.
  • Antriebe mit variabler Drehzahl (VSD): Ventilator- und Pumpendrehzahl können direkt vom Anlagenregler über den SA-Bus geregelt werden.