Onboard-Regelungslogik - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Die Regelungslogik der Anlagenregler ist vollständig programmierbar, was den Einsatz der Regler zur Regelung von verschiedenstem Equipment möglich macht. Die Anlagenregler sind mit modernen Logikfunktionen ausgestattet. Dazu gehören:

  • Zustandsbasierte Regelungslogik: Stellt sicher, dass nur die für jeden Zustand festgelegte Regelungslogik ausgeführt wird. Die zustandsbasierte Logik verhindert Situationen, in denen beispielsweise durch gleichzeitiges Heizen und Kühlen Energie verschwendet wird.
  • Kontinuierlich adaptive Regelungsalgorithmen: Ermöglichen im Zeitverlauf eine bessere Regelung, da die Tuning-Parameter je nach saisonalen und anderen Laständerungen kontinuierlich angepasst werden.