CWCVT (Wireless BACnet MS/TP-Konverter) - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Der BACnet MS/TP Konverter CWCVT ist ein Kommunikationwandler, der eine temporäre Wireless-Verbindung zwischen einem Host-Gerät und Anlagenreglern bietet, die das BACnet® MS/TP-Protokoll unterstützen. Der CWCVT unterstützt Servicetechniker bei der schnellen und effizienten Durchführung von Inbetriebnahme- und Verdrahtungsvalidierungen für Metasys Anlagenregler, Thermostate der Serie TEC3000 und Smart Equipment Dachanlagen. Über den CWCVT kann die Anwendung im Host-Gerät Regler erkennen, die mit dem BACnet MS/TP-Bus verbunden sind, Anwendungen herunterladen und das Equipment in Betrieb nehmen. Der CWCVT unterstützt zudem eine WLAN-Wireless-Verbindung für Windows-Computer, die Johnson ControlsTools wie CCT (Controller Configuration Tool), SCT (System Configuration Tool) oder Application Tool (APLT) ausführen.