Verteilt - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active

Die Metasys Systemarchitektur ist eine verteilte Architektur. Das bedeutet, dass die Systemkomponenten so nah wie möglich an dem geregelten Equipment installiert werden können, was eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit ermöglicht.

Die Verbindung der verteilten Metasys Komponenten mit ihren Datenquellen und dem geregelten Equipment erfolgt mittels:
  • Direktverdrahtung
  • Netzwerkverkabelung
  • Drahtlosnetzwerk

Die verteilten Metasys Komponenten und die verschiedenen Verbindungsmethoden ermöglichen Datenaustausch, Koordination und Fernzugriff über das gesamte System hinweg.