Komfort und Sicherheit - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0
Metasys System – Produktdokumentation
- Product
- Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
- Document number
- LIT-1201526
- Version
- 13.0
- Revision date
- 2024-01-17
- Product status
- Active
- HLK-, Beleuchtungs- und Sicherheitssysteme können in einer vereinheitlichten Bedienoberfläche überwacht werden.
- Dank rechtzeitiger Erkennung können Benutzer über Probleme mit der Anlage alarmiert werden, bevor sich diese negativ auswirken.
- Bei einem Alarmereignis kann eine vordefinierte Aktion ausgeführt werden.
- Es ist möglich, Folgesequenzen für Aktionen zu erzeugen, die im Metasys System auftreten, wenn Zugriff auf das Regelungssystem gewährt wird.
- Dank der verbesserten, vereinheitlichen Bedienoberfläche ist es möglich, von einem Arbeitsplatz aus einen Befehl zum Öffnen von Türen abzusetzen oder einen sicherheitsrelevanten Ausgangspunkt auszulösen.
- Die Regelung kann mit Brandmelde-, Sicherheits-, Beleuchtungs- und anderen Nicht-HLK-Gebäudesystemen koordiniert werden.
- Mit den verfügbaren Optionen lässt sich eine Zertifizierung gemäß UL/cUL 864 UUKL 10. Auflage, Entrauchung, realisieren.
- Eine kontinuierliche Fernüberwachung wird unterstützt.
-
Die Unterstützung für Microsoft Active Directory Federation Services (ADFS) ermöglicht die Nutzung von Single Sign-on (SSO) und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA).®