Energieeinsparungen - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active
  • Mit den Metasys Funktionen Zeitprogramm und Belegungserkennung kann der Betrieb von Equipment bedarfsgerecht erfolgen, um Energie zu sparen.
  • Weitere Energieeinsparungen lassen sich mit zusätzlichen Funktionen wie Trendübersichten und Höchstlastbegrenzung/Rollierende Lasten erzielen.
  • Mit Central Plant Optimization (CPO) lässt sich die Leistung des energietechnischen Equipments und des Equipments in der zentralen Anlage optimieren.
  • Eine nahtlose Integration mit cloudbasierten Anwendungen sorgt für höchste Gebäudeleistung.
  • Folgesequenzen ermöglichen die automatische Regelungskoordination zwischen Equipment und Systemen.
  • Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) können Ihnen dabei helfen, allgemeine Probleme in Gebäudesystemen wie ständig laufendes Equipment, gleichzeitiges Heizen und Kühlen, extreme Sollwerte usw. zu beheben und den Energieverbrauch zu senken.