Diagnose - Metasys - LIT-1201526 - Allgemeine Systeminformationen - Metasys Building Automation System - 13.0

Metasys System – Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Building Automation Systems > Metasys Building Automation System
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201526
Version
13.0
Revision date
2024-01-17
Product status
Active
  • Mit dem Widget Mögliche Probleme in diesem Bereich können Sie in der Neuen Metasys Bedienoberfläche alle Objekte eines Bereichs anzeigen, die sich im Status Alarm, Warnung, Vorgegeben, Außer Betrieb und Offline befinden.
  • Für Ad-hoc-Analysen für Equipment oder für durch Equipment versorgte Bereiche steht eine äußerst effektive Diagnoseplattform zur Verfügung, die in einheitlichen Dashboards mittels Grafiken, Trends, Equipmentaktivität, Zeitprogrammen und mehr Aufschluss über Problemursachen gibt.
  • Mit Fault Detection (Fehlererkennung) und Fault Triage (Fehlerpriorisierung) können Sie in der Liegenschaft aufgetretene Fehler in Gebäudesystemen untersuchen, verwalten und beheben.