Tabelle 1 beschreibt die Einstellungen der Registerkarte Allgemeines.
Einstellung | Beschreibung |
---|---|
Sprache | Zum Festlegen der Sprache der Benutzeroberfläche |
Wörterbuch Version | Zum Festlegen der Version des Dictionarys mit den Aufzählungssätzen |
Attributreihenfolge | Zum Festlegen der Reihenfolge der Attribute in der Filterkombination |
Objekte pro IMP-Datei | Zum Festlegen der maximalen Anzahl von Objekten in einer Datei, wenn diese aufgeteilt wird |
Sicherungsabstand | Zum Festlegen des Zeitraums bis zum Erzeugen des nächsten Wiederherstellungspunkts (in Minuten). Zum Deaktivieren dieser Funktion setzen Sie den Wiederherstellungspunkt auf 0. |
Backup-Datei beim Speichern erzeugen | Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird bei jedem Speichern einer Datei eine Backup-Datei erzeugt. |
Logdatei beim Speichern erzeugen | Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird bei jedem Speichern einer Datei eine Protokolldatei erzeugt. |