Zugehörige Dokumentation - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Die in Tabelle 1 angegebene Dokumentation bietet weitere Informationen zur Konfiguration von Integrationen mithilfe des MCT und zur Inbetriebnahme des MQTT-Clients.

Tabelle 1. Neue Datei – zugehörige Dokumentation
Informationen zu Siehe
Konfigurieren einer Simplex-Integration im MCT Network Engine Commissioning for Simplex Fire System Integration (LIT-12013060 )
Konfigurieren einer OPC UA-Client-Integration (Fremdhersteller) im MCT Network Engine Commissioning for OPC UA Client Vendor Integration Application Note (LIT-12013545)
Konfigurieren einer C•CURE-victor-Integration im MCT Automationsstation Inbetriebnahme für CC•CURE-victor Integration Application Note (LIT-12013151 )
Konfigurieren einer Zettler MX Speak 6.0-Integration im MCT Network Engine Commissioning for Zettler MX Speak 6.0 Vendor Integration (LIT-12013269 )
Konfigurieren einer KNX-Integration im MCT Network Engine Commissioning for KNX Vendor Integration Application Note (LIT-12011926 )
Inbetriebnahme des MQTT-Clients MQTT-Client-Objekt Externer Datenanschluss für Automationsstationen – Inbetriebnahmeanleitung (LIT-12013976)