MQTT-Client-Konfiguration – Symbole der Benutzeroberfläche - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

In der folgenden Tabelle sind die Symbole der Benutzeroberfläche auf der Registerkarte mit den Broker-Definitionen aufgeführt.

Tabelle 1. Symbole für Broker-Definitionen
Symbol Name Beschreibung
Hinzufügen Fügt eine neue Broker-Definition zur Konfiguration hinzu.
Löschen Löscht eine Broker-Definition aus der Broker-Definitionsliste.
Abbrechen Storniert aktuelle Änderungen an den Eigenschaften der Broker-Definition.
Speichern Speichert Änderungen an den Eigenschaften der Broker-Definition.
Aktualisieren Aktualisiert die Broker-Definitionsliste.

In der folgenden Tabelle sind die Symbole auf der Registerkarte mit den Topic-Definitionen aufgeführt.

Tabelle 2. Symbole für Topic-Definitionen
Symbol Name Beschreibung
Hinzufügen Fügt eine neue Topic-Definition zur Konfiguration hinzu.
Löschen Löscht eine Topic-Definition aus der Topic-Definitionsliste.
Abbrechen Storniert aktuelle Änderungen an den Eigenschaften der Topic-Definition.
Speichern Speichert Änderungen an den Eigenschaften der Topic-Definition.
Aktualisieren Aktualisiert die Topic-Definitionsliste.
Export Exportiert eine ausgewählte Topic-Definition aus der Topic-Definitionsliste als Excel-Datei.
Importieren Importiert eine Topic-Definition im Excel-Dateiformat in die Topic-Definitionsliste.

In der folgenden Tabelle sind die Symbole der Benutzeroberfläche auf der Registerkarte mit den Definitionen für Datenpunkte/Payloads aufgeführt.

Tabelle 3. Symbole für die Definition von Datenpunkten/Payloads
Symbol Name Beschreibung
Topic-Datenbaum hinzufügen Fügt ein neues Root-Element in den Topic-Datenbaum hinzu.
Topic-Unterpfad hinzufügen Fügt einen neuen Unterpfad zum Root-Element des Topic-Datenbaums hinzu.
Vorlagen für Topic-Unterpfade hinzufügen Öffnet das Fenster mit den Vorlagen für Topic-Unterpfade.
Löschen Löscht einen ausgewählten Broker oder eine Topic-Definition.
Nach oben verschieben Geht in der Topic-Baumansicht ein Root-Element oder einen Topic-Datenpunkt nach oben.
Nach unten verschieben Geht in der Topic-Baumansicht ein Root-Element oder einen Topic-Datenpunkt nach unten.
Speichern Speichert die Änderungen an einer Definition für Broker, Topic oder Datenpunkt/Payload.
Abbrechen Storniert aktuelle Änderungen an einer Definition für Broker, Topic oder Datenpunkt-/Payload.
Aktualisieren Aktualisiert die Topic-Definitionsliste.
Export Exportiert ausgewählte Topic-Unterpfade aus der Topic-Baumansicht als Excel-Datei.
Importieren Importiert einen Topic-Unterpfad im Excel-Dateiformat in die Topic-Baumansicht.
Objekt vom Typ Payload hinzufügen Fügt einer benutzerdefinierten Payload ein Objekt hinzu.
Payload-Element hinzufügen Fügt einer benutzerdefinierten Payload ein Element hinzu.