Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Prozedur
- Zum Hinzufügen eines neuen Brokers klicken Sie auf die Registerkarte BROKER-Definition und danach auf Hinzufügen.
-
Führen Sie zum Konfigurieren der Broker-Definition eine der folgenden Möglichkeiten aus:
- Gehen Sie wie folgt vor, um eine vordefinierte Broker-Definition zu verwenden:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche mit der Ellipse. Weitere Informationen finden Sie in MQTT-Client-Konfigurationsbibliotheken.
- Wählen Sie aus der Liste mit vordefinierten Broker-Definitionen die gewünschte aus.
- Klicken Sie auf Auswählen und Schließen.
- Klicken Sie auf das Symbol für Speichern.
- Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue generische Broker-Definition zu konfigurieren:
- Geben Sie eine Broker-Kennung in das Feld Broker-ID ein. Weitere Informationen finden Sie in Parameter für Broker-Definitionen.
- Wählen Sie in der Auswahlliste Broker-Lösung die Option Generisches MQTT.
- Geben Sie im Feld Host die IP-Adresse oder den Hostnamen des Brokers ein.
- Geben Sie im Feld Port die Portnummer des Brokers ein.
- Geben Sie im Feld Client-ID den Namen des MQTT-Clients ein, der mit dem Broker verbunden werden soll.
- Um eine neue Session (neue Verbindung ohne die zuvor abonnierten Topics) zu erzeugen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Clean Session .
- Klicken Sie auf das Symbol für Speichern.
- Gehen Sie wie folgt vor, um eine vordefinierte Broker-Definition zu verwenden: