Erzeugen einer MQTT-Client-Konfigurationsdatei im MCT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Vorbereitungen

Erzeugen und speichern Sie die Datenbank der Automationsstation im SCT, bevor Sie das MCT starten.

Prozedur

  1. Starten Sie das MCT.
  2. Klicken Sie auf Datei > Neu,
  3. Klicken Sie im Fenster Neue Datei – Typ auf das Symbol für die MQTT-Client-Konfiguration und dann auf Abschließen.
  4. Geben Sie den Servernamen, den Benutzernamen und das Passwort ein, um eine Verbindung zum SCT-Archiv herzustellen.
  5. Klicken Sie auf Verbinden.
  6. Wählen Sie das Archiv und die Automationsstation, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Weiter.
    Anmerkung: Die Geräte-Baumstruktur zeigt die unterstützten Automationsstationen der Metasys Version 12 oder höher an. Zum Anzeigen von Automationsstationen mit Metasys Version 11.0 und früher wählen Sie die Option Alle Versionen anzeigen aktivieren. Wählen Sie keine Automationsstation aus, die nicht unterstützt wird.
  7. Optional: Konfigurationsdatei-Info eingeben ändern Sie die folgenden Felder:
    • Konfigurationsname
    • Konfigurationsbeschreibung
    • Konfigurationsdateiname
    • Hinweis
  8. Klicken Sie auf OK.