Eigenschaften | Beschreibung |
---|---|
TOPIC-ID | Definiert die interne, in MCT verwendete Kennung. |
Anzeigename | Aktuell nicht in Verwendung. |
Topic-Typ | Definiert den Topic-Typ. Wählen Sie den Topic-Typ Publish (Veröffentlichen). |
Pfad | Definiert den ersten Teil der Pfaddefinition, die im Broker angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie in Pfaddefinition. |
Payload-Typ |
Wählen Sie einen vordefinierten Payload-Typ aus. Bei der Auswahl eines standardmäßigen vordefinierten Payload-Typs haben Sie in der entsprechenden Liste folgende Optionen:
Klicken Sie für die MQTT-Client-Konfiguration auf die Ellipse, um eine neue Definition des vordefinierten Payload-Typs hinzuzufügen. |
Einzeldatenpunkt-Payload | Wählen Sie diese Option, um den Platzhalter $(Identifier) zum Topic-Pfad hinzuzufügen. Da der Bezeichner eindeutig ist, wird für alle zugewiesenen Metasys Objekte ein datenpunktspezifisches Topic erzeugt und gesendet. Mehrere Nachrichten werden versendet, mit je einem Attributsatz pro Veröffentlichung (Publish). |
QoS | Definiert den Parameter Servicequalität (Quality of Service). |
Behalten | Wählen Sie diese Option, wenn der Broker diese Nachricht behalten und im Falle eines Topic-Abonnements (Subscribe) die neueste Payload an den Client senden soll. |
Publish-Intervall | Definiert den Zeitraum für die Veröffentlichung (Publish) in Sekunden. |
Aktiv | Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein ungenutztes Topic vorübergehend deaktiviert werden soll. |