Ab MCT v3.0.0.x können Sie eine MQTT-Client-Konfigurationsdatei (MQCC) erstellen und die zugehörige Quelldatei (MCCF) generieren, die vom MQTT-Client-Treiber benötigt wird, um die Kommunikation über eine Metasys Automationsstation (SNx) zu einem MQTT-Broker zu ermöglichen.
Zum Erstellen einer MQTT-Client-Konfigurationsdatei und der zugehörigen Quelldatei führen Sie folgende Schritte in der angegebenen Reihenfolge aus:
- Erzeugen einer MQTT-Client-Konfigurationsdatei im MCT
- Konfigurieren der MQTT-Broker-Definition
- Konfigurieren der MQTT-Topic-Definition
- Konfigurieren der Datenpunkt/Payload-Definition für Topics des Typs Publish (Veröffentlichen)
- Konfigurieren der Datenpunkt/Payload-Definition für Topics des Typs Subscribe (Abonnieren)
- Generieren der MQTT-Client-Quelldatei