CSV-Werte - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Für Attribute ist es erforderlich, dass Sie spezifische Werte eingeben. Numerische Attribute erfordern einen Gleitkommawert. Ganzzahlige oder diskrete Attribute erfordern einen ganzzahligen Wert. Boole-Attribute erfordern eine T (Wahr) Wert oder F (Falsch) Wert. Zeichenfolgen-Attribute erfordern einen Zeichenfolgenwert.

Werte in der Zelle einer Spalte modifizieren eine vorhandene Funktionserweiterung oder repräsentieren einen Parameter für eine neue Funktionserweiterung. Eine leere Zelle führt zu keiner Modifikation des spezifizierten Attributs. Zellen mit dem Wert
<DEFAULT>
entfernen das Attribut aus der Datenbasis und das SCT betrachtet ihn als Standardwert.