Kopieren und Einfügen mehrerer Trendstudien - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um mehrere Kopien eines Trendstudienknotens zu erzeugen:

Prozedur

  1. Wählen Sie im Fenster des Navigationsbaums Alle Objekte den Knoten aus, den Sie kopieren möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten und klicken Sie auf Mehrfach kopieren .
  3. Wählen Sie den Knoten aus, unter den Sie den kopierten Knoten einfügen möchten.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten und klicken Sie auf Mehrfach einfügen.
  5. Geben Sie in das Feld Basis-ID eine eindeutige Objekt-ID inklusive Zahlenplatzhalter # ein.
  6. Optional: In Name geben Sie einen Namen ein.
  7. Geben Sie in das Feld Start die Zahl ein, mit der die Serie beginnen soll.
  8. Geben Sie in das Feld Ende die Zahl ein, mit der die Serie enden soll.
  9. Geben Sie in das Feld Schritt die Zahl ein, um die sich die Serie stetig erhöhen soll.
  10. Wählen Sie aus der Liste Format das Zahlenformat für die Serie aus.
  11. Klicken Sie auf OK.
  12. Geben Sie in das Feld Suchen die Nummer ein, die Sie suchen möchten.
  13. Geben Sie im Feld Ersetzen die neue Nummer ein.
  14. Klicken Sie auf OK.