Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Prozedur
- Laden Sie die MCT-Installationsdatei aus dem Lizenzportal von Johnson Controls.
- Führen Sie die MCT_04.00.xx.xxxx_yjjjmmtd.exe Datei. Dabei x entspricht der Revisionsnummer und jjjjmmtt entspricht dem Datum.
- Klicken Sie im Fenster MCT Setup auf Installieren.
- Sobald der Setup-Fortschrittsbalken sein Ende erreicht hat, klicken Sie auf Schließen.
- Um die MCT-Software zu lizenzieren, öffnen Sie den Software Manager von der Start .
- Klicken Sie auf Lizenz hinzufügen .
-
Wählen Sie die gewünschte Aktivierungsmethode:
- Um online zu aktivieren, klicken Sie auf Online mit einem Produktschlüssel und geben Sie den Produktschlüssel ein.
- Für die Offline-Aktivierung klicken Sie auf . Von Offline aktivieren , geben Sie den Pfad für die Lizenz-Aktivierungsdatei für die neue Lizenz ein oder klicken Sie auf den Ordnernamen, suchen Sie die Datei und klicken Sie auf Öffnen. Alternativ wählen Sie Verwenden Sie einen Zeichenfolge (unten einfügen ), öffnen Sie die Datei, kopieren Sie den Inhalt in die Zwischenablage und fügen Sie ihn in das Feld ein.