Exportieren von IMP-Dateien - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um eine IMP-Datei eines Feldgeräte- oder Busknotens zu exportieren:

Prozedur

  1. Wählen Sie im Navigationsbaum Alle Objekte den Knoten aus, den Sie exportieren möchten.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den ausgewählten Knoten und klicken Sie auf Als IMP-Datei exportieren.
  3. Wählen Sie einen Speicherort für die Datei des Ergebnisberichtes aus.
  4. Geben Sie einen Namen für die Exportdatei in das Feld Dateiname ein.
  5. Klicken Sie auf Speichern.