Rastertabelle - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 4.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
4.0.0.x
Revision date
2024-04-08
In der Rastertabelle werden die Attribute eines Objekts angezeigt. Zum Anzeigen der Attribute in der Rastertabelle wählen Sie ein Objekt aus dem Navigationsbaum Alle Objekte. In der Rastertabelle können Sie die Werte der Attribute bearbeiten. Wenn Sie ein Objekt aus dem Navigationsbaum Alle Objekte auswählen, klicken Sie auf Update, um die Tabellenspalten manuell mit den Objektattributen zu aktualisieren. Um die Tabellenspalten automatisch zu aktualisieren, wenn Sie ein Objekt aus dem Navigationsbaum Alle Objekte ausgewählt haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Automatisches Update.
Anmerkung: Wenn der Filterbereich ausgeblendet ist, wechselt der Update-Modus zu Automatisch.