Umwandeln der Funktionserweiterungen Melden zu Intrinsic Alarming - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Menüauswahl: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf > Funktionerweiterung Melden zu Intrinsic Alarming konvertieren

Sie können Funktionserweiterungsobjekte vom Typ Melden in Intrinsic-Alarming-Attribute des übergeordneten Objekts umwandeln. Dies ist nützlich, wenn Sie von dem in Metasys enthaltenen Alarmmanagement auf das vollständig konforme BACnet-Alarmmanagement umstellen müssen. Dieser Vorgang wird auf alle untergeordneten Objekte des ausgewählten Knotens angewendet. Wenn Sie beispielsweise einen Bus auswählen, werden alle Funktionserweiterungen der Datenpunkte von allen Geräten, die zu dem Bus gehören, aktualisiert.