Exporte aus dem SCT - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Menüauswahl: Werkzeuge > Zusätzliche Funktionen > Aus SCT exportieren

Über die Funktion Aus SCT exportieren haben Sie mehrere Möglichkeiten, Berichte direkt aus der SCT-Datenbasis heraus zu erzeugen. Rufen Sie die Option SCT auf, um über die Export-Objektliste Excel-Dateien mit Objekten zu erzeugen. Aus den Spalten können Sie die Objekte auswählen, die Sie in die Excel-Dateien aufnehmen wollen. Für jede Automationsstation des Typs NAE/NIE/SNx und für jeden Server des Typs ADS/ADX wird eine eigene Datei erzeugt. In diesen Grunddateien sind die Aufzählungsfelder, z. B. Kategorie- und Zustandstexte, mit Ziffern gefüllt. Damit in den Aufzählungsfeldern Texte in der richtigen Sprache stehen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übersetzen und Lokalisieren. Zum Erzeugen einer Statistikdatei aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Statistik.
Anmerkung: Bitte beachten Sie: Das Erzeugen einer übersetzten und lokalisierten Excel-Datei dauert länger.