Erzeugen von BACnet EDE-Dateien - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Menüauswahl: Werkzeuge > Zusätzliche Funktionen > BACnet EDE-Datei erzeugen

Die Funktion BACnet EDE-Datei erzeugen findet BACnet-Geräte in einem Netzwerk, das mit einer bestimmten LAN-Karte verbunden ist. Daraufhin wird eine EDE-Datei (Engineering Data Exchange) im CSV-Format erzeugt. Mithilfe dieser Datei können Sie im Fenster Neue Datei eine IMP-Datei erzeugen.
Anmerkung: Die Verwendung dieser Funktion setzt die Installation und Lizenzierung der Software MAX (Multiprotocol Application eXplorer) voraus.