Registerkarte Allgemeines - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14
Tabelle 1 beschreibt die Einstellungen der Registerkarte Allgemeines.
Tabelle 1. Registerkarte Allgemeines – Einstellungen
Einstellung Beschreibung
Sprache Zum Festlegen der Sprache der Benutzeroberfläche
Dictionary-Version Zum Festlegen der Version des Dictionarys mit den Aufzählungssätzen
Attributreihenfolge Zum Festlegen der Reihenfolge der Attribute in der Filterkombination
Objekte pro IMP-Datei Zum Festlegen der maximalen Anzahl von Objekten in einer Datei, wenn diese aufgeteilt wird
Sicherungsabstand Zum Festlegen des Zeitraums bis zum Erzeugen des nächsten Wiederherstellungspunkts (in Minuten). Zum Deaktivieren dieser Funktion setzen Sie den Wiederherstellungspunkt auf 0.
Backup-Datei beim Speichern erzeugen Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird bei jedem Speichern einer Datei eine Backup-Datei erzeugt.
Logdatei beim Speichern erzeugen Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird bei jedem Speichern einer Datei eine Protokolldatei erzeugt.