Konfigurieren der MQTT-Topic-Definition - Metasys - LIT-12013963 - Software Application - Mass Changes Tool - 3.0.0.x

Mass Changes Tool (MCT) – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Mass Changes Tool
Document number
LIT-12013963
Version
3.0.0.x
Revision date
2022-09-14

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Auf der Registerkarte Topic-Definition können Sie Topics vom Typ Publish (Veröffentlichen) oder Subscribe (Abonnieren) definieren. Die Topics definieren den Topic-Datenbaum und die Zuordnung von Datenpunkten in der zuvor ausgewählten Metasys Automationsstation. Zur Konfiguration einer Topic-Definition gehen Sie wie folgt vor:

Prozedur

  1. Zum Hinzufügen eines neuen Topics klicken Sie auf die Registerkarte TOPIC-Definition und dann auf das Symbol Hinzufügen.
  2. Führen Sie zum Konfigurieren der Topic-Definition eine der folgenden Möglichkeiten aus:
    • Gehen Sie zum Konfigurieren eines Topics vom Typ Publish (Veröffentlichen) wie folgt vor:
      1. Geben Sie eine Kennung des Topics in das Feld Topic-ID ein. Siehe Eigenschaften eines Topics vom Typ Publish (Veröffentlichen).
      2. Wählen Sie aus der Liste Topic-Typ die Option Publish (Veröffentlichen).
      3. Geben Sie im Feld Pfad das Root-Element Ihres finalen Pfads ein. Siehe Pfaddefinition.
      4. Wählen Sie aus der Liste Payload-Typ den gewünschten vordefinierten Payload-Typ aus.
      5. Um den Platzhalter $(identifier) an den Topic-Pfad anzuhängen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzeldatenpunkt-Payload.
      6. Wählen Sie in der Liste QoS das gewünschte Quality-of-Service-Level (QoS) aus.
      7. Wenn eine Nachricht am Broker hinterlegt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Behalten.
      8. Geben Sie im Feld Publish-Intervall einen Wert in Sekunden ein, um das Intervall zwischen den Sendungen festzulegen.
    • Gehen Sie zum Konfigurieren eines Topics vom Typ Subscribe (Abonnieren) wie folgt vor:
      1. Geben Sie eine Kennung des Topics in das Feld Topic-ID ein. Siehe Eigenschaften eines Topics vom Typ Subscribe (Abonnieren).
      2. Wählen Sie aus der Liste Topic-Typ die Option Subscribe.
      3. Geben Sie im Feld Pfad das Root-Element Ihres finalen Pfads ein. Siehe Pfaddefinition.
      4. Wählen Sie aus der Liste Payload-Typ die Option Benutzerdefiniert.
      5. Um den Platzhalter $(identifier) an den Topic-Pfad anzuhängen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einzeldatenpunkt-Payload.
      6. Wählen Sie in der Liste QoS das gewünschte QoS-Level.