Broker-ID |
Definiert die interne Kennung, die vom MCT verwendet wird. Klicken Sie zum Auswählen einer vordefinierten Broker-Definition auf die Ellipse. |
Anzeigename |
Aktuell nicht in Verwendung. |
Broker-Lösung |
Definiert die Broker-Lösung. In dieser Version ist das generische MQTT die einzig verfügbare Broker-Lösung. |
Host |
Definiert die IP-Adresse oder den Hostnamen des Brokers. |
Port |
Definiert die Portnummer, die der Broker für das MQTT-Protokoll verwendet. Standardwerte:
-
8883: Sichere Verbindung
-
1883: Ungesicherte Verbindung
|
Client-ID |
Definiert den Namen des MQTT-Clients, der für die Verbindung zum Broker verwendet wird. |
Clean Session |
Um eine neue Session (neue Verbindung ohne die zuvor abonnierten Topics) zu erzeugen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Clean Session . Die neue Verbindung ersetzt alle vorherigen noch vorhandenen Verbindungen, die aufrecht erhalten wurden (Keep Alive). |
TLS aktivieren |
Um TLS auf eine sichere Verbindung anzuwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen TLS aktivieren. |
Keep Alive |
Definiert die Zeitspanne in Sekunden, die der Broker abwartet, um zu prüfen, ob die Client-Verbindung getrennt wurde. |
Aktiv |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiv, um den Broker zu aktivieren. Sie können mehrere Broker definieren; es kann aber immer nur jeweils ein Broker aktiv sein. |