Prozedur
- Klicken Sie auf der Registerkarte DATENPUNKT/PAYLOAD-Definition auf das Symbol für Topic-Datenbaum hinzufügen.
- Wählen Sie aus der Liste mit Topic-IDs die vorher von Ihnen auf der Registerkarte Topic-Definition definierte Topic-ID aus und klicken Sie auf Speichern.
-
Optional: Ist ein Topic-Unterpfad nötig, klicken Sie auf den Topic-Datenbaum-Knoten und dann auf Topic-Unterpfad hinzufügen.
Anmerkung: Der Pfad kann zahlreiche Unterpfade umfassen und daher ein komplexes Bild abgeben.
- In der Topic-Baumansicht können Sie einen Topic-Datenbaum-Knoten oder einen Topic-Unterpfad-Knoten auswählen.
-
Zum Hinzufügen von Datenpunkten zum Topic-Baumknoten klicken Sie auf der Registerkarte Datenpunkt-Baumansicht auf Datenpunkt zu Topic-Knoten hinzufügen.
Anmerkung: Auf jeder Ebene des Topic-Pfadbaums lassen sich Datenpunkte hinzufügen.Anmerkung: Wenn Sie keine Metasys Datenpunkte mit einem Topic-Baumknoten verknüpfen, wird das entsprechende Topic beim Erzeugen der Quelldatei für den MQTT-Client-Treiber ausgelassen.